Modificación y fijación de un valor de dirección en el mapa de E/S Permalink

Puede cambiar el valor de la dirección de un canal completo (¡pero no el de un subelemento individual del canal!) en la tabla de asignación de la pestaña «<nombre del dispositivo> Asignación de E/S». Esto permite adaptar el direccionamiento a una determinada configuración de la máquina y conservar el valor de la dirección aunque cambie la disposición de los módulos. Por defecto, un cambio de disposición conlleva una adaptación automática de los valores de las direcciones.

Requisito: Tu proyecto tiene mapeo de E/S. Consulte las secciones correspondientes de la página de ayuda anterior.

  1. Para abrir el editor de dispositivos, haga doble clic en el objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos y, a continuación, en la pestaña «<nombre de dispositivo> I/O Mapping».

  2. Haga clic en la tabla de asignación en una entrada de canal de la columna «Address» para abrir un campo de entrada. Esto sólo es posible para la dirección "raíz" de un canal, no para uno en concreto de sus subelementos.

    Por lo tanto, cambie la entrada de dirección superior de un canal en la tabla, por ejemplo de ‎QB0‎ a ‎QB1‎. Salir del campo de entrada.

    Se modifica el valor de la dirección. El símbolo _cds_icon_address_fixed.png aparece antes de la dirección. Indica que la dirección es fija. Las direcciones de los subelementos del canal también se modifican en consecuencia. Si ahora cambia la posición del objeto de dispositivo dentro de otros objetos de dispositivo con canales de entrada/salida en el árbol de dispositivos, CODESYS no adapta estas direcciones al nuevo orden como ocurriría sin fijación.

    _cds_modifying_address_in_mapping_dialog.png
  3. Para deshacer el cambio o arreglo manual, abra de nuevo el campo de entrada del valor de la dirección, borre la entrada de la dirección y pulse la tecla Intro.

    CODESYS restablece la dirección y las direcciones posteriores afectadas a los valores que tenían antes del cambio y elimina el símbolo _cds_icon_address_fixed.png.

Para más información, consulte: ⮫ «Direcciones »